结果:找到"兼职 硬件 固件 ",相关内容633条
  • 便携式电化学仪的软硬件
  • 硬件参考了tianzhijiaozi这位的原理图,但是软件还不知道怎么写,STM32的单片机,还是个小白,求大佬指教,或者代写都可以商量,主要用来测量差分脉冲伏安法
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 电化学 软 发帖人:bingobb 发帖时间:2022-11-28 19:36:00
  • 想做ch55x的小数字pad该去哪学怎么写固件?
  • 刚接触想自己学学但是找不到该怎么搜,该去哪学麻烦指个路不是伸手党我可以自己看教程自学,只是不知道该怎么搜去哪找多谢多谢
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: ch55x pad 键盘 发帖人:桃子桃子 发帖时间:2021-07-27 18:43:00
  • 寻PCBlayout兼职工程师
  • 寻1~2个长期合作伙伴,兼职layout工程师,要求熟练使用cadenceallegro,有丰富的项目经验。主要单板是单片机系统。有意者请加qq:54480424。验证说明:layout兼职。
  • 所属专栏: Layout布线 标签: allegro cadence,layout, 发帖人:飞扬尘世间 发帖时间:2021-05-06 16:09:00
  • 电路硬件问题TC6291升压芯片
  • 我想问一下,我用TC6291这款升压芯片,我拉高使能引脚EN,能正常输出电压;但是我拉低EN引脚时,它却不能关闭芯片,还是会输出电压。这是怎么回事?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 问题 发帖人:A1小唐 发帖时间:2019-06-25 14:02:00
  • 诚聘硬件、固件兼职
  • 了解以下需求,诚聘硬件、固件兼职,广州地区优先考虑!依据如下硬件架构,提供该架构的原理图和PCB设计的报价:主控(SMT32、CC26xx);电源管理(带池);电源管理(带池);通讯:USB、BLE、WIFI、UART;外设:3~4个SPI,3~4个I?C;引脚总数300~500PINs;依据如下固件架构,提供该架构的固件开发的报价:4个SPI外设,通过直接内存存取(DMA)数据,CPU将内存数据编码组包,通过通讯接口(WIFI/BLE/USB/UART)发送;4个I?C外设,通过CPU读I?C,将数据编码组包,通过通讯接口(WIFI/BLE/USB/UART)发送;电源管理:充放电,电量显...
  • 所属专栏: 人才需求 标签: 发帖人:hope 发帖时间:2019-06-25 11:27:00
  • 硬件、固件开发外包
  • 依据如下硬件架构,提供该架构的原理图和PCB设计的报价:主控(SMT32、CC26xx);电源管理(带池);电源管理(带池);通讯:USB、BLE、WIFI、UART;外设:3~4个SPI,3~4个I?C;引脚总数300~500PINs;依据如下固件架构,提供该架构的固件开发的报价:4个SPI外设,通过直接内存存取(DMA)数据,CPU将内存数据编码组包,通过通讯接口(WIFI/BLE/USB/UART)发送;4个I?C外设,通过CPU读I?C,将数据编码组包,通过通讯接口(WIFI/BLE/USB/UART)发送;电源管理:充放电,电量显示等;显示:如:小尺寸OLED;自编代码行数:800...
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 嵌入式 外包 软 发帖人:hope 发帖时间:2019-06-25 11:26:00
  • 硬件工程师两点一线的生活真的很无聊?一起来说说
  • 最近都在说996,但对于硬件工程师,他们忙的时候都是827。别说凌晨4点的城市甚至早上的东方鱼肚白都见过每天实验室和家里两点一线,约个会都得看加班啊不!单身汪工程师没有资格约会世界那么大,一起去看看?生活有点苦,一起去嗨皮?是项目不够多,还是工期不够赶?是测试做完了还是设计做好了?做硬件基本一天都出不了实验室,经常性赶项目和加班。过着两点一线的生活,在很多人眼中显得有些无聊。各位硬件工程师来说说呢?这样两点一线的生活,你过够了吗?真的是很无聊吗?
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 工程师 工程师的生活 工程师加班 发帖人:Delete 发帖时间:2019-04-23 14:18:00
  • 小型直流无刷电机的控制系统(二)
  • 小型直流无刷电机的控制系统(二)无感无刷直流电机控制系统硬件电路设计本次主要完成无位置传感器的无刷直流电机控制器的硬件电路设计。选用意法半导体公司推出的STM32F103RCT6单片机作为主控芯片,用于系统的数据采集和信息处理。控制系统的结构该控制系统的控制过程为:STM32F103RCT6单片机的AD转换器采集电机悬空相的电流信息,开设AD转换的DMA通道,将采集的电流信息直接赋值给相关变量,然后对该变量进行处理,判断过零事件。如果过零事件发生,则执行换相操作,否则,一直监视悬空相的电流。我们利用定时器产生的互补PWM对上桥臂和下桥臂的功率器件进行驱动,比如在AB相导通的时刻,A相上桥臂和...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 设计 发帖人:Genson 发帖时间:2019-02-09 12:18:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: